请告知用电脑连接LEC输入步信息时,选择定位运转、推力运转的方法。
想通过设定软件启动各模式,但是出现下述注释不能启动。 ●「Normal模式」COM口打开失败! ●「Easy模式」没有连接控制器。进行通信设定的确认了吗?
初次启动时,伺服ON信号没有,执行器不能动。
关于LECP6+LEFS,原点回归需要传感器吗?
切断向控制器的供给电源后(OFF),再启动时需要进行原点回归吗?
在LECP6的使用说明书中,有[请将控制系和驱动系的电源分开]的记载,请问其理由是什么?
用LECA6停止电动执行器的方法?
LECP6进行了原点回归方向的变更,但实际运行时方向未改变。
使用带锁紧执行器的场合,在通常运转时想通过LECP6解除锁紧时,需要控制信号吗?
虽然已开始进行电动执行器LE□的试运行,但是不动作(动作不正常)。驱动器是LECPA(脉冲输入型步进电机驱动器)。
我们正在设置电动执行器LE□的控制侧。正在通过LEC-G(网关单元)进行调试作业,但是无法通信。
如何从PLC输入步骤数据的编号?
LECP6/LECA6能否反复进行原点复位动作?
LECP6/LECA6系列能否在定位运行过程中不停止就切换到下一个运行?
可否变更LECP1的原点复位方向?
LECP1/LECP2系列能否在定位运行过程中不停止就切换到下一个运行?
在未连接控制器的状态下无法用手移动执行器的工作台等活动装置。有什么方法?
LE系列的步进电机型,如果工作台等活动装置的位置因外力而错位,下一个目标位置的设置值是否也会错位?
只要在SVON的一秒之后打开SETUP〔原点复位〕就会发生报警,原因是什么?
LECP1的IN0~IN3是否必须全部配线?
我们只有控制器设置软件。与计算机的接线电缆如果使用市面销售的商品,能否连接计算机与控制器?
动作过程中的停止有RESET和STOP,二者有何区别?
希望在LECP6的推压运行时辨别工件的尺寸。能否利用INP输出?
LE系列是否内置了原点传感器?
I/O电缆(LEC-CN5-□)的上一级设备(PLC)的终端处理情况如何?
执行器电缆除挠性电缆外还有别的吗?
LECA6/LECP6/LECPA的“SVRE”信号是一种什么信号?
LECA6/LECP6/LECPA是否需要示教盒、控制器设置组件?
LECA6/LECP6能否进行“在进入步骤0的定位运行中停止,在进入步骤2的定位运行中改变定位位置”之类的运行?
LECA6/LECP6在定位运行时输出怎样的信号?
推压运行过程中发生“到达时间异常(1-149)”报警,原因何在?
LECP6/LECA6不输出SVRE(伺服机构不打开)。
接通电源之后通过LECA6打开伺服机构时,执行器移动了10mm左右。为什么会移动?
电缆的弯曲半径是多少?
原点复位后,如果在打开控制电源的状态下重新接通动力电源,是否需要再次进行原点复位?
垂直安装执行器时,滑台(活塞杆)是否会因自重而坠落?
在对侧安装LER时,能否用手让滑台转动?
我们要改用尺寸和行程不同的执行器。与此同时也打算改变控制器的对应执行器,请告知变更方法。
LEF系列能否水平安装到顶棚上?
驱动步进电机型执行器时,是否需要专用控制器?
我们用控制器设置组件将LECA6/LECP6与计算机相连,但是不能联机(无法通信)。
LECA6/LECP6能否将正在进行前进动作的执行器切换到后退动作?
如果在动作过程中紧急停止电动执行器(使EMG变为非通电状态)会怎样?
因为要垂直使用电动执行器,所以采购了“带锁产品”。如果在动作过程中紧急停止(使EMG变为非通电状态),将会如何上锁?
带锁的电动执行器是如何进行锁定控制的?
电动执行器的推压式原点复位是何种机制?
电动执行器的定位运行与推压运行有何区别?
定位运行时,如果同时发出“STEP No. IN∗”和“DRIVE”指令会怎样?
请告知推压运行的内容。
步骤数据的“动作方法”中,ABS(绝对位置)与INC(相对位置)有何区别?
什么是区域(输出)信号?
打算将电动执行器的原点从返回侧(电机侧)改为出口侧。
利用电动执行器更改返回原点方向之后,如何更改基本参数?(即使指示地址也不动作,而是发出警报)
控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示位置偏差计数器溢出1-196(or偏差溢出),此内容是什么意思?
控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示到达目标位置晚于规定值以上的1-149(or到达时间异常),此内容是什么意思?
控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。编码器上显示发生异常1-192(or编码器异常),此内容是什么意思?
控制器的〔ALM〕点亮后,通过计算机(or示教盒)确认了报警内容。显示不能在规定时间内检测相1-193(or磁极不确定),此内容是什么意思?