HRS系列串行通信(RS232C、RS485)的详情,记载于使用说明书的何处?
HRS系列的循环液是清水及15%乙二醇水溶液,能否使用自来水、纯水?
HRS系列主体侧的通信用D-sub接头是母接头还是公接头?D-sub接头固定螺钉的尺寸是多少?
HRS系列将循环液设置为30℃,但是循环液的温度并不稳定。安装环境、电源在规格范围内。
HRS系列里能否调整循环液输出流量?
HRS系列上安装的漏电保护器的推荐容量是多少?
SMC销售15%甘醇水溶液吗?
能否让打算调温的流体(例如:切削剂/海水等)从温控器的回流口直接流向输出口?
能否以开放式外部容器的清水为循环液,利用HRS系列调温?
HRS□□的警报灯闪烁,并在显示部显示警报编号AL□□,其内容是什么?
如何通过远程操作让HRS□□ON/OFF?