有没有设定ZSE/ISE30A、40A、80的简单步骤?
ISE30A的显示分辨率是多少? ZSE30A(F) 显示分辨率是多少?"
希望ISE30A只显示数值。
可以校正压力开关吗?
请问数字显示的显示周期是多少
Hi与数值交替显示,希望得到改善。
有带IP65保护机构的压力开关吗?
30A/40A/80系列的2输出规格下可以进行OUT2(F2) 的显示颜色设定吗?
ISE/ZSE的迟滞设定有规则吗?
ZSE80的自动变位功能是指什么?
只想进行ZSE80显示的确认。可以设定成画面的OUT1及OUT2不亮灯,只看到数值的状态吗?
1位数(Digit)是指什么?
绝对压力基准的压力开关有吗?
ISE/ZSE系列的显示的清零方法是?
10/30A/40A/80系列恢复到出厂状态的方法是?
在真空压力开关ZSE系列中,由于真空破坏压力(气压)导致超出额定压力范围,是否会使产品损坏?