什么是二通阀的工作压差?
VX2系列产品目录的型号表示方法中,电磁阀型号N.C.与N.O.有何不同?阀体材质Al和C37是什么?
VX系列的阀体上有没有表示流动方向的记号?
在真空下使用VX2*4时,真空泵侧的配管口是哪一个?
将New-VX2作为空气用时,能否使用C37或SUS阀体?
我们想用连接口径为Rc3/4的二通阀吹气,VX系列没有适用产品吗?
给VX二通阀配DC24V电源线时有极性吗?
我们正在考虑VX系列的长期通电,只要注意主体发热就没有问题吗?
VX3系列的三通阀型,可以用作分流阀吗?流体是水。
希望查看二通阀VX2系列的旧产品样本。
打算选定二通阀,有没有合适的选定资料?
新VX2、VXD、VXZ系列的型号表示的数字和字母是什么含义?
新VX2、VXD、VXZ系列的耗电量是多少?
我们向经销商咨询正在使用的空气用阀门VX2330…,对方说有VX222A…。虽然该型号记载为水用,但是阀体材质为黄铜的VX222A系列能否也可用作空气用阀门呢?另外,铝阀体和黄铜阀体,空气的阀门漏气量有差别吗?
我们购买并安装了VX230GA,目的在于吹气,但是二次侧不排气。工厂空气压力为0.4MPa,且施加了电压,但是阀门不打开。只要卸掉一次侧空气的配管,阀门就会打开。是供给压力过高?还是因为VX230GA的最高工作压力差为0.1MPa的缘故?
新VX2、VXD、VXZ系列的带托架型号是什么?
新VX2、VXD、VXZ系列能否后续加装托架?
请告知新VX2、VXD、VXZ系列的配线方法。
VX系列的N.C.型二通阀,如果OUT侧压力高于IN侧压力会怎样?
希望变更新VX2、VXD、VXZ系列的导线引出方向。
对VX□系列的安装方向是否有限制?