只需观察流量显示即可使用PF2A7系列时,应当如何接线?
数字流量开关PF2A系列的显示值(L/min)是基准值/标准值中的哪一种?
PF2A721在上下限比较模式下迟滞是3digit时,换算成流量是多少L/min? 而瞬时流量设定时的流量显示是多少L/min?
PF2A712H-20-28M,「---」显示的处理方法是?
「PF2A703H-10-28-M」,只要看到流量显示该如何配线?
请问PF2A的IN侧直通部位的长度是多少。
关于PF3W系列的流量和温度设置,有没有详细资料?
我们正在选定显示一体型PF3W系列。PF3W7系列只能模拟输出流量或温度之一吗?
PF□系列的模拟输出与流量范围有何关系?
PF□系列产品附带的使用说明书中记载了“故障分析”,有没有故障的详细资料?
我们打算选定流量传感器,有没有通俗易懂的选定方法?
PF□系列能否使用干燥空气以外的流体(气体)?
PF□系列能否使用水以外的流体(液体)?
PF□系列有没有导线长度超过标准的类型?
请告知PF□系列的配线方法。
PF□系列IN侧的直管长度应该取多长?
能否垂直安装PF□系列?
空气用PF□系列的流量显示是否已被换算为大气压(标准状态)?
PF□系列的累计输出模式和累计脉冲输出模式是什么样的输出?
使用PF3W711型时,P_1设置(正转输出、迟滞模式)无法在12L/min以下。 这是为什么?
PFMB7系列的精度是多少?
使用PF□系列时,能否不使用开关功能,只使用流量显示?
PF□显示“H H H”。(PF2□显示“---”)