精密减压阀IR和ARP有何不同?
精密减压阀IR系列中,产品样本规格的灵敏度(满量程的0.2%以内)是什么意思?
IRV系列有内螺纹配管型吗?
我们想在IRV的安装量规的部位安装KQ2。但是KQ2只是六角形,并没有螺纹。
ITV的压力表孔取消了?
ITV持续发出“嘟-”的蜂鸣声,原因是什么?电源已经ON,压缩空气和输入信号还没有给。
ITV2030-222BS的Er.1 是什么错误,对策是什么?
ITV1000~3000系列的电源线除了标准3m长度外,还有其他长度么?
对应CC-Link及DeviceNet的ITV,是否附带相关线缆接头。
ITV可以装在气缸和方向阀之间么?
ITV的岩本注意事项中记载,控制状态下切断电源会一定时间内维持输出侧压力,为什么?
ITV20**/30**的左上侧M5的螺纹孔是什么?
我们正在考虑采用ITV2000或3000。如果只输出事先规定的压力,哪种类型合适?
ITV2010的分辨率是多少?
关于精密减压阀IR系列的问题。供给压力为0.5Mpa,设置压力为0.2Mpa时,从主体的小孔漏气。
IR1000/2000/3000系列可以面板安装吗?
精密减压阀IR系列的常泄是什么意思?
能否在气缸与电磁阀之间安装IR系列?