サステナビリティ »
環境マネジメントシステム
環 境
環境・品質マネジメント/グリーン調達
SMCは、国際規格ISO14001の認証を取得し、これに沿った環境マネジメントシステムを構築しています。
環境方針
SMCは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題であると認識し、事業活動を通して快適な地球環境の実現に努めます。 自動制御機器の総合メーカーとして、サステナブルな社会づくりに貢献します。
基本方針
- 1.生産活動、製品、サービスの環境影響を把握し、環境保護と汚染の予防に努めます。
- 2.設計・開発及び生産活動で、環境への影響を最小にします。
- (1)環境に優しい製品の開発と環境に配慮した調達を推進します。
- (2)エネルギーを効率的に使用し、再生可能エネルギーを利用することで、地球温暖化防止に努めます。
- (3)廃棄物の削減・リサイクルを推進します。
- (4)水を効率的に利用することで、環境資源の保全に努めます。
- 3.環境に関する法規制及び各種要求事項を順守し、顧客並びに近隣、地域社会との連係を深めます。
- また生物多様性の保全を推進します。
- 4.環境パフォーマンスを向上させるため、環境マネジメントシステムの継続的改善を行います。
- 5.環境方針を働くすべての人に伝達するとともに、一般に公開します。
環境関連データ
以下のデータは、グループ全体の生産高の約85%を占める日本及び中国の生産拠点における数値を集計したものです。
SMCは、廃棄物排出量の削減(有価物化、再生利用)や、化学物質使用量の削減(蒸発防止、持出防止、再生利用)に取り組んでいます。